This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:CHG Pin 不符合 EOC 的#39;不进入 Hi-Z

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349714/bq21040-chg-pin-doesn-t-go-hi-z-at-eoc

器件型号:BQ21040

我当时正为使用不同的充电器 IC 而苦恼、所以我转而使用 BQ21040DBVR。  现在它被剥离并进行模块化接线、以代替原始充电器 IC。

目标是使用 USB 连接器作为 VIN 为 SparkFun PRT-13851电池充电,并使用 ATTINY88监控充电状态。

我已经记录了充电情况、它看起来像是在为电池充电正常、但当充电电流低于快速充电电流的10%时、CHG 没有像预期的那样从低电平变为 Hi-Z。  但是、如果我拔下充电器并重新将其插入、CHG 会进入 Hi-Z 状态。

这与我之前使用 IC 时遇到的问题类似、因此可能存在一个我不知道如何解决的常见问题。

这里是原理图的简化版本、其中显示了值选择以及与 ATTINY88的接口。

[url=https://postimg.cc/w39kCfxB][img]i.postimg.cc/.../url]

由于 CHG 引脚有一个到 VIN 的轻上拉电阻、我感觉我需要将信号分压到3.3V 电平、这样我就不会使用5V 电压来初始化 ATTINY88引脚。  我仿真了 EasyEDA 上的电阻器配置、它应该能够为 Vinh 和 VINL 施加正确的电压。

这是与处理器连接的正确方法吗?

我还缺少其他东西吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在尝试发布原理图时遇到了实际问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请发布您的原理图、以便我可以更好地为您提供帮助。 很可能、当您对适配器进行下电上电时、电池不会低于再充电阈值 VRCH、因此充电不会再次开始。 您是否可以尝试将电池电压低于再充电阈值、重新施加输入并查看结果?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇!  我这次实际上能够粘贴它。

    这是简化的原理图、因为在大方案中、处理器和上拉到3.3V 的100K 上拉电阻位于单独的电路板上、该电路板通过 RJ50电缆通过 BQ21040连接到该电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的原理图审阅如下:

    1、这是 CHG/引脚的设置不正确。 它需要在没有分压器的情况下上拉至单个电源轨。 使用适当的电阻上拉。

    2. VIN 的最小旁路电容为1uF。

    3.我确认充电电流为385 mA。 能否在未终止于38.6 mA 的情况下提供一些示波器捕获或测量?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我现在正在使用不同的 DMM 验证我的测量。  一旦我可以确认测量结果良好、就可以记录充电电流和电压。

    我还将 VIN 电容器更改为1uF 甚至2.2uF、以便重复使用与输出相同的电容器。

    谢谢!

    -安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    期待您取得成果。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔