This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25820:连接后的电流限制

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350090/tps25820-current-limit-after-attach

主题中讨论的其他器件:TPS25820

您好!

使用 TPS25820和 Type C 到 Type C 连接时、我希望了解根据 USB PD3.2进行连接后的电流限制。 在 USB2.0中、枚举前即为100mA。 是否同样适用于此?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为这是一个 Type-C 源控制器。 根据 Type-C 规范、USB2.0的电流将为500mA。

    此致