This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521815:使用 TPS6521815 PMIC 为带 DDR3存储器的 Cyclone V 供电

Guru**** 2379800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521815
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350092/tps6521815-powering-cyclone-v-with-ddr3-memory-using-tps6521815-pmic

器件型号:TPS6521815

大家好、

因为我们正在使用 TPS6521815 PMIC 为 Cyclone V FPGA 供电。 因此、 对于我们需要您提供的信息、我们正计划进行电源完整性分析。  

引脚 L1、L2、L3、DCDC4、LDO1的 Rout 和 Lout 是什么? PMIC 的输出引脚电感和电阻。

谢谢。

亚沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashar:

    遗憾的是、此器件实际上由与当前支持它的团队不同的团队设计、因此无法获得有关每个引脚的更详细信息。

    此致、

    詹姆斯