This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:频率限制

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351165/ucc25660-frequency-limits

器件型号:UCC25660

您好!

我们目前正在实施分裂电容半桥 LLC、480W、48Vout、390Vin (20至25Vpk-pk 纹波)。 输出将具有 SR。 自然对流(无风扇)。

输出电压可从42V 变为60V、这带来了挑战、因为我们将会针对某些输出电压范围进入突发模式全功率。 我们一直使用 ONSEMI 的 NCP13994评估板进行测试、在突发模式下无法控制开关频率上限。 上限基于振荡电路的运行点和振荡电路的值、所以我可以看到、根据设计、频率上限可能达到500kHz 或更高。 功率为100W、环境温度为25°C、风扇风速较弱、SR 接近75或80度。 对于我们来说、在480W 功率下、SR 无法承受、因为我们实际上会达到 FSW_max、即 IC 的750kHz 限值。

我们需要一个解决方案来精确控制开关频率限制、尤其是最大频率、就像在数字设计中以全功率运行突发模式时一样。 在突发模式下、UCC25660能否准确控制最大开关频率(MOSFET FSW -而不是突发模式频率)?

我看到 TSET 引脚限制了 LLC 的最小工作频率限值以及最大死区时间(因此、是理论上的最大频率)。

您能否解释一下该 IC 是否或如何设置最小频率限制和最大频率限制?   

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到并正在评估中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最小频率受 TSET 设置的限制。  它是在控制器内部以数字方式实现的。  最大频率没有可编程限制。  然而、设计将其限制为750kHz。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    请确认我的以下陈述、但 TSET 引脚实际上没有设置 LLC 的下限频率、只有 IPPC 的工作下限频率限制来控制 LLC、否则常规电流模式控制会生效并仍在调节拓扑。

    没有上限和下限频率控制、就像 MPS1002具有的那样、大多数模拟 LLC IC 似乎应该在非常严格/很小的 Vout 范围内使用、否则、在上述条件下、SR 的损耗会使拓扑不可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC25660器件在初级侧具有 ZCS 开关保护、可防止转换器在电容器区域工作。  

    在使用 LLC 实现尽可能高的效率时、您最好具有真正的有限输入范围。  当设计处于谐振状态时、初级侧为 ZVS、次级侧为 ZCS。  如果使用 SR、这意味着次级侧没有开关损耗。  一旦设计从谐振发生变化、次级不再是 ZCS。  因此、LLC 拓扑非常流行于 PFC 前置稳压器之后。

    在控制最小最大频率方面、您最好使用 UCC3138或 C2000等数字控制器。

    此致、