This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:GPIO 事件在分配给 GPIO0时没有功能

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351375/tps25751evm-gpio-events-have-no-function-when-assigned-to-gpio0

器件型号:TPS25751EVM

我们使用 TPS25751EVM 并通过 USBCPD ACT 对其进行编程。 我们希望通过某种中断通知其他组件、因此我们向 GPIO0分配了一个事件。

我们  为 GPIO0分配事件#1 Plocl_1以使设备处于连接状态,但 不管是否有设备通过 Event_Port 连接, GPIO0始终保持低电平。 为了验证这个问题、我们将#1事件分配给了其他 GPIO、当连接设备时这些 GPIO 可能会被驱动为高电平、我们了解到#1事件是正常工作的。 我们还将其他事件分配给了 GPIO0、但没有效果。

如果事件绑定到 GPIO0存在问题、希望您可以指导我们吗? 或将事件绑定到 GPIO0需要特殊处理。

谢谢。

此致、

戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!  

    感谢您与我们联系!

    与 GPIO0绑定的特定事件不存在问题。  可能是 EVM 上未安装 GPIO0 0 0 0 0欧姆电阻器。  

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    A·克德尔