This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33420:是否可以将其用于负输出电压?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351364/ucc33420-can-i-use-this-for-negative-vout

器件型号:UCC33420

团队、您好!

我想问一下下面的应用程序是否正常工作吗?  

请注意、我在两边使用同一个接地!

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans,

    输出是浮动的、可以引用您定义的任何点。 这使创建从 GNDS 到 VCC 测量的-5V 电压变得简单。 但是、由于 GND 基准的定义因主基准与辅助基准不同、因此将无法按照绘图中所示的方式将 GNDP 连接到 VCC。 如果您保留隔离、并将 VCC 重新定义到其他一些基准点、则可以实现5V 至-5V 的隔离。  

    史蒂夫