This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952驱动器波形纹问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351208/bq76952-bq76952-driver-waveform-ripple-problem

器件型号:BQ76952

尊敬的专家

在对 MOS 驱动的测试中发现、DSG 和 CHG 的驱动纹波比较大。 有负载(后续负载)时的测量值和无负载(断开负载后)时的测量值是相同的。 此外、从 CP1到 BAT 的自举电容器的波形是正常的、如下图所示。 请协助分析这一现象的原因。 谢谢您;
DSG/CHG 负载波形

2. DSG/CHG 空载波形



3.自举电容器波形



4.电路图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    它们似乎没有将这些引脚用于高侧 FET 驱动。 我建议使用 DDSG 来代替只导通下拉 FET。

    现在出现纹波可能是因为电荷泵消耗的电流过大。 DSG 引脚将驱动至电荷泵电压、该电压可能比 BAT 电压高~11V。 例如、如果 BAT 是50V、则电荷泵可能为61V。  

    如果我们测量通过 R315的电流、则将存在61V/383kOhm =~159uA 的电流、这足以导致无法将电荷泵驱动到其满电压。

    为什么要使用此设置?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙