This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700-Q1:移除辅助绕组?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700-Q1, UCC28700, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345138/ucc28700-q1-removing-aux-winding

器件型号:UCC28700-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28700TINA-TI

您好!

我的系统采用 DC24V 作为输入来为 UCC28700-Q1供电、无需连接到 Vcc 的辅助绕组。 是否可以对初级 MOSFET VDS 而非 VAUX 进行采样、因为 VDS 也与次级绕组电压按比例缩放、并包含输出电压信息? 这样、我只需要根据 Vds 与 VAUX 的比率调节连接到 VS 引脚的电阻、从而节省一个额外的辅助绕组。

感谢您的答复。

Qi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qi:

    感谢您对 UCC28700的查询。

    辅助绕组用于控制器运行至关重要的许多功能。  

    因此可能很难实施、而不是直接实施。 从我们的结尾部分来看、我没有看到之前实施的做法是为了提供任何参考。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    我只是想使用 TI 网站上的 UCC28700 TINA-TI 模型来验证这一想法。 但是、我遇到了"收敛问题"错误。  

    也许你可以拍什么是问题? 附件是我的仿真文件。

    谢谢!
    e2e.ti.com/.../UCC28700-high-side-without-aux-winding.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    在高侧配置中使用这些模型时、我看到收敛错误。 不确定会影响这一点的因素。 老实说、建模支持团队已不再可用、我们可能无法支持特定的请求。

    此致、

    哈里什