This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546EVM:TUSB546EVM

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB546EVM, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351572/tusb546evm-tusb546evm

器件型号:TUSB546EVM
主题中讨论的其他器件: TUSB564

大家好!

我已购买 TUSB546EVM、想要测试它。 我已经通过 USB Type B (J4)为其加电、并将显示端口(J3)连接到显示器。 USB C (J2)通过 USB C 电缆连接到笔记本电脑。 现在、我想将笔记本电脑屏幕复制到显示器上。 但是、我无法获得任何图像。 您能帮助我配置 EVM 板吗? 我做错了什么?

谢谢、此致、

阿卜杜勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    TUSB546是一个源端 Type-C 接口。 这意味着您可以将 USB-C 显示器插入 Type-C 端口、EVM 将视频从显示端口(J3)传输到监视器。

    我认为您正在尝试的做法是在接收端应用中使用546 EVM。 这可以从 Type-C 端口(连接到您的笔记本电脑)获取视频、然后通过 DisplayPort 连接器将其输出到显示器。 TUSB546无法实现这一点、因为它严格意义上来说是一款源端器件。

    所需的是546的接收器侧相对应。 即 TUSB564、其将通过 DisplayPort 连接器输出视频并通过 USB-A 连接器输出 USB 数据。

    此致!

    谢恩