This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:放电过流恢复

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351350/bq76952-discharge-overcurrent-recovery

器件型号:BQ76952

为了在恢复电流设置为-200 mA 时从放电过流中恢复、在禁用放电 MOSFET 时、芯片如何检测到此电流? 同样、若要在恢复电流设置为200 mA 时从充电过流中恢复、在禁用充电 MOSFET 时芯片如何检测到此电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ananya:

    该器件具有连接到分流/检测电阻的专用检测引脚(SRP/SRN)。 此电阻器上的压降就是器件用于检测电流的压降。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙