This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A44:在 LDO 上旁路指示器

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A44, TPS7A43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350617/tps7a44-bypass-cuicuit-on-ldos

器件型号:TPS7A44
主题中讨论的其他器件: TPS7A43

您好 LDO 团队:

我想了解以下 GPN 是否支持旁路单元。

-TPS7A44

-TPS7A43

旁路意味着当 Vin <设置的 Vout 时、只要 Vin 高于下面显示的 Vin 建议最小值、Vout 就会跟随 Vin?

即、当 Vout 设置为6V 但 Vin 变为5V 时、是否会关断? 或者、您将看到 Vin (减去内部 FET Rdson Vdrops。)

谢谢。

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    感谢您的提问。

    请允许我在2-3个工作日内给您回复。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    我看到 TPS7A44的最大压降为800mV、因此 Vin 和 Vout 之间的余量为1V。 由于 Vin 降至 Vout 以下1V、因此当 Vin 降至低电平时 LDO 不应接通。 TPS7A43器件似乎也是如此。 VIN 至少需要比器件的 Vout 高1.5V、以便与数据表关于 PSRR、降噪等特性的规格保持一致。  

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

    要使器件的输入电压至少比输出电压高1.5V,以符合数据表中 PSRR、降噪等特性的规格。  [/报价]

    要求在数据表中包含有余量。

    我的问题在数据表之外、当 输入电压低于输出电压时会发生什么情况? 您是否会看到输出的 Vin -(内部 FET Ron * Iout)= Vout?

    我了解到、此时根本无法保证 PSRR 和其他滤波。

    我是在尝试了解 IC 在 "Vout +余量值"(在数据表中指定) >"低于余量"> Vin >"Vin UVLO"

    谢谢。

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

      有关压降的详细信息、请参阅 LDO 基础知识(修订版 A)(TI.com)。  

    此致、

    汉娜