This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:需要 TPS7B7702EVM 中1mH 的说明。

Guru**** 2628465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7702EVM, TPS7B7702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350614/tps7b7702-q1-need-the-explain-for-the-1mh-in-the-tps7b7702evm

器件型号:TPS7B7702-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7B7702EVM

大家好、

我们将使用 TPS7B7702EVM 为 汽车 天线供电、但我们发现 EVM 在 LDO 输出和天线之间有一个1mH 的电感器、这是强制性的吗?(对于实际应用?) 我没有找到任何解释、谢谢。

此致、

国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuno:

    如果给定应用需要一个电感器、但 TPS7B7702-Q1的正常运行不需要该电感器、则该电感器可以提供一个焊盘来放置电感器以形成 LC 滤波器。 如果不需要、您可以使用 REG_OUTX 测试点绕过电感器。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的快速响应。

    是否可能等于此电缆的电感?(就像下图所示。) 谢谢你。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我还在数据表中找到了串联电感器说明、这意味着该1mH 电感器?

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuno:

    否、数据表中的说明是指使用该器件的应用中常见的寄生电感、因为该器件通常用于为非板载且通过长导线连接的天线供电的应用。 也就是说、1mH 电感器焊盘也可用于模拟线路电感。

    此致、

    尼克