This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:寻找可使用 FSW 400kHz 操作的隔离式栅极驱动器来驱动碳化硅(>400kW)

Guru**** 2384650 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351463/ucc21750-looking-for-isolated-gate-driver-which-can-opeated-with-fsw-400khz-to-drive-silicon-carbid-400kw

器件型号:UCC21750

各位专家、您好!

您是否有推荐的隔离式栅极驱动器可以运行+15/-3V 的 PWM 400kHz 频率?

驱动 Silicon Carbid 模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    根据您列出的要求、可对 UCC21750系列器件进行规划。  

    应用需要单通道还是双通道? 需要的驱动强度是多少?

    是否需要 SC 保护?