This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502H-Q1:导通要求

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337215/lm74502h-q1-turn-on-requirements

器件型号:LM74502H-Q1

我正在背对背 MOSFET 开关应用中使用74502H 将逆变器连接到电池。 VS 通常为50-56V。

我的 EN 为3V、因此应将其启用、但我没有看到 VCAP 上的12V 差分电压、并且 src 和栅极引脚都为低电平。

引脚2和7接地-不使用 OV。

如何打开电荷泵?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    欢迎使用 E2E。

    您能否共享 FET 器件型号或其 CISS 以及正在使用的电荷泵电容?

    您能否在 EN 转换期间共享原理图和波形?

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我发现了这个问题。 电容器插入极性错误。 +应接近 VCAP、对吗?

    请参见电路原理图。

    https://photos.app.goo.gl/6g8P8reoFWUNyXPm8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    通常、我们将非极化电容器用于电荷泵。 我认为即使原理图也有一个非极化电容器。

    您是否具有启动序列的任何波形?

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Im 使用一个相当大的值、因此它是极化的。 连接了8个电容相当高的器件。 我从数据表中假设生成时的波形朝向 VCAP 引脚- 12V。

    第一个测试器件的极性相反、我在器件周围看到一些黑色-它似乎因为反极性而熔断。 请告诉我哪一个极性正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    电荷泵以 VS 引脚为基准驱动、在正常运行期间、VCAP 在 VS 引脚上的电压将为~ 12V。 因此电容的正极侧应保持在 VCAP。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将电容器替换为正确的极性。 现在似乎起作用了! 在测试过程中应确保开关正常!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    很高兴听到它现在可以工作。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们用第一个工作原型进行了几次测试、结果都看起来不错。 我们能够成功发送输入或输出电流以及打开和关闭电源。 然后、我们转至另一个测试 BMS、这是我们 BMS 的升级版本。 但当我们插入接地连接时、系统发生爆炸、74502H 器件弹出。 其他元件似乎没有损坏。 如何更改设计以防止此情况发生? 我假设 Vs 上存在瞬态电流或过高的电流。是否可以添加10k 串联电阻器和齐纳二极管来防止上电时造成损坏? 请参阅随附的数据表。

    photo.app.goo.gl/Ds6bL9rFNjvWnBtF7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是否仅在热插拔时才发生损坏? 在热插拔期间、由于瞬变可能会超出绝对最大值。 添加齐纳二极管和电阻器会有所帮助。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 第一次安装就很好了。 但到电池+的连接是最后完成的。 这次-最后连接。 不确定这为什么会产生影响、但看起来我们需要保护74502H。 Im 将继续提供10k R 和62V 齐纳二极管-还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我不确定为什么+和-侧会有所不同。 继续使用 R 和齐纳二极管并进行测试。 如果它不能解决问题,我们可以进行更深入的探讨。

    此致、

    S·迪尔