This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14006:过流行为

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351528/lmr14006-overcurrent-behaviour

器件型号:LMR14006

LMR14006可以在高达600mA 电流的条件下运行、其过流检测阈值为1.2A。 600mA 和1.2Amp 之间的行为是什么? 为什么过流检测存在如此大的差异?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMR14006可支持高达600mA 的直流电流。 其过流阈值为1.2A 峰值电感器电流。 控制环路不会进入电流限制模式、直到峰值、电感器电流标称值为1.2A。

    由于峰值电感器电流随输入电压而变化、并且这是宽输入电压降压、因此该器件需要在最大直流负载电流上留出余量才能支持该电流、同时该器件也需要具有宽输入电压范围。