This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021-Q1:原理图审阅

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5021-Q1, LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348387/lm5021-q1-schematic-review

器件型号:LM5021-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5021

尊敬的团队:  

我的客户希望我们使用 LM5021-Q1来满足以下要求。 请查看以下原理图、并告诉我您对以下原理图是否正常运行的意见。  

1.24V 直流输入、24V 隔离输出  

2.24V 直流输入、隔离式+/-15V 输出  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nam:

    请提供 PPMID 才能查看此原理图。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!  

    感谢您的评论。  

    很抱歉、此项目处于概念阶段、因此我尚未在 PPM 中输入此项目。 我将在 PPM 中更新此项目、本月由 e/o 发布。  

    在 PPM 中输入之后、我将共享 PPMID。  

    请提前查看客户原理图。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!  

    对于此请求是否有任何反馈?  

    如果没有 PPMID、 你不能审查它吗?  

    请告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nam:

    我明天早上会回来的。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nam、我已经查看了原理图。

    围绕 LM5021进行组件选择、反馈控制组件、CBULK 和 CLAMP 看起来很不错。 原理图中未提及变压器的电感值、但您可以使用最小输入电压 VIN_MIN 和开关频率 FSW 验证其值、公式如下:

    Pin 是最大输出功率除以目标效率。

    谢谢!