This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5030:LP5030过压

Guru**** 2509195 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349540/lp5030-lp5030-overvoltage

器件型号:LP5030

当我使用 LP5030并快速打开 OUT 通道时、我检测到 Vout 引脚上出现电压过冲。 这将导致流经 LED 的电流从我设置的9.8mA 增大到20mA。 这是正常现象还是芯片错误?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了当输出电压为 ste 50% PWM 周期时的测试图。 您可以在红圈中看到明显的压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pan、

    请给我一些时间来测试它、我稍后会给您回复。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否完成了测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pan、

    很抱歉迟到了回复。

    我在 EVM 上对它进行了测试、波形与您相同。 但我想问您的意思是:"这将导致通过 LED 的电流从我设定的9.8mA 增加到20mA。" 是 瞬时的还是持续的、如何观察这个电流?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过测试 LED 灯串电阻上的电压差、可以获得电流 I=V/R。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瞬时压力差的下冲与瞬时电流的过冲相对应。

    我的串联电阻为45 Ω、对应于约450mV 的正常电压差、如图所示。  

    与过冲对应的电压差约为900mV、因此电流被视为20mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pan、

    我建议您使用电流钳位进行测量、因为我认为有一点过冲电流是正常的。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说过、在演示板上也测量了具有过冲的相同波形。 是否有任何方法可以减少该电压过冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pan、

    我知道 这个过冲会对您的电路产生什么影响吗?

    BR、Jared