主题中讨论的其他器件: BQ25798、 BQSTUDIO
您好!
我目前正在测试 Powerbank USB-USB PD 解决方案、我使用 USB-PD-CHG-EVM–01演示板似乎符合我的需求。 我想自行对 BQ25798寄存器进行编程、以便选择电池保护值。 不过、无法写入寄存器、一旦电路板上电、将写入默认值并且写入数据将被覆盖。
在浏览其他论坛时、此问题似乎与 WD 计时器有关、但尽管遵循 BQ25798数据表中的说明、我无法进入主机模式。
在地图和所用工具的配置下:
设置:带有有源 JP2跳线
配置 TPS25750D:
{"调查问卷":{"version":"7.0.3.13"、"Answers":[0、2、3、0、0、null、1、null、0、12.6、2、0、4、0.76]、"options":{}、"configID":"0000"、"VendorID":"0000"}}
捕获 BQstudio:

1.我的问题确实来自 WD 计时器吗?
2.是否可以向我提供进入主机模式的程序?
谢谢!