This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200:TPS40200需要未加密的 SPICE 模型

Guru**** 2511075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351140/tps40200-unencrypted-spice-model-needed-for-tps40200

器件型号:TPS40200

我需要适用于 TPS40200的未加密 SPICE 模型、该模型是正确的、我可以将其拉至 LTSpice。 尽管存在"TPS40200未加密 PSpice 平均模型封装(修订版 E) -  SLVJ006E.ZIP -"、但它似乎没有正确的引脚数量。 有什么解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    很抱歉,我们的模型不适用于 LTSpice。 它们专为基于节奏的 PSpice 而设计、如 TI 的 PSpice。

    导入时可能会出现预期问题。

    如果无法选择 PSpice for TI、我可能会建议使用另一种分析方法。 您想做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将模拟电路中几个无源器件的开路和短路行为、并监控在这些条件下整个电路的电流消耗。 如果该线程中的未加密模型链接是器件的准确信息、则可能是可以接受的、但该模型似乎准确地表示了器件、并且缺少器件的一些引脚。 TI 无法直接向我提供标准 PSPICE 包的未加密模型(我们今天与 TI 签订了 NDA)。 拥有一个功能性模型将节省很多工程时间和精力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

     所有引脚都没有建模、这是对的。

    对于您正在做的事情、我会犹豫是否要依赖任何型号来监控电流消耗。 我会建议您在 OC/SS 条件下器件控制环路的行为方式。

    很抱歉、但是 对于电流消耗测量、我建议您利用此评估模块进行。