This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:35mS 通信超时

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351510/ucd90160-35ms-communication-timeout

器件型号:UCD90160

尊敬的先生/女士:

从 UCD90160读取电压轨时、我们会遇到周期性通信错误。

我们通常会看到读取操作上存在一定的时钟拉伸。

有时、我们会在读取操作中看到35mS 的时钟拉伸。  

在35m 和时钟释放后、我们的驱动程序完成读取、数据在中止后按预期返回0xFF 和0xFF。

下一个命令看起来正常运行。

我们已经尝试在命令之间增加1.1ms、这可以降低错误率、但仍然发生。

 什么情况会导致 UCD90160中止命令?

谢谢!

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    首先、您的主机是否支持时钟延展? 如果不从主机进行时钟延展、通信就无法可靠。  

    您能否请求提供以下内容的范围捕获、尤其是在超时之前?  我需要一个示波器捕获、而不是从分析仪中捕获

    此致

    颐和