请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90160 尊敬的先生/女士:
从 UCD90160读取电压轨时、我们会遇到周期性通信错误。
我们通常会看到读取操作上存在一定的时钟拉伸。
有时、我们会在读取操作中看到35mS 的时钟拉伸。
在35m 和时钟释放后、我们的驱动程序完成读取、数据在中止后按预期返回0xFF 和0xFF。
下一个命令看起来正常运行。
我们已经尝试在命令之间增加1.1ms、这可以降低错误率、但仍然发生。
什么情况会导致 UCD90160中止命令?
谢谢!
标记