This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54116-Q1:Webench、稳态问题

Guru**** 1549780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350907/tps54116-q1-webench-steady-state-issue

器件型号:TPS54116-Q1

您好!

对于以下部分(TPS54116-Q1RTWRQ1)、我在 WEBENCH 中进行了仿真、但在稳态条件下、它不会正常工作。 图形不会直接切换、但会略有增加。 您可以纠正这个问题吗。

谢谢。

Kowsalya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kowsalya:

    我对这部分的 WEBENCH 软件不熟悉、因此我建议就该问题直接与 WEBENCH 支持联系、看看他们是否有任何指导。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    您会将 WEBENCH 支持的直接链接发送给我吗?

    谢谢。

    Kowsalya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kowsalya:

    我只是检查一下是否有专用的 WEBENCH 支持页面、它看起来好像不存在。 如果 WEBENCH 仿真不起作用、可能是设计有些内容不正确、或者仿真可能存在一些错误、但我无法提前时间表进行修复。

    如果您有与 IC 本身相关的直接问题、但我不熟悉 WEBENCH、我可以为您提供帮助。

    此致、

    詹姆斯