This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:VSYS 电源从 VIN 到电池的切换时间

Guru**** 2544360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750EVM, BQ25750, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332368/bq25750evm-switch-time-from-vin-to-battery-for-vsys-power

器件型号:BQ25750EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25750BQSTUDIO

专家、您好!

我们正在评估 BQ25750EVM。

测得 VSYS 电源从 VIN 到电池的切换时间约为1.3秒。

这是波形。

Battery Management Studio 的捕获

当 VIN 电源切断时、电池电源连接到 VSYS 需要多长时间?

尽可能减少开关时间的最佳方法是什么?

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 Studio 的屏幕截图、可以看到 Not Charging 和 Not Power Good。 只是确认这是因为在进行此捕捉时没有 VIN?

    在我们的实验中、我们注意到、在切换后、ACDRV 需要3ms、而 VSYS 需要不到1ms 的时间来切换。 1.3s 的数字看起来不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Expert 您好。

    当 VIN 断开并且通过 BAT_DRV 从 VSYS/VBAT 切换到 VOUT 时、存在大约1.3秒的延迟时间。

    使用 Auto REV_Function 时、确认了大约3ms 的延迟。

    我们想使用 BAT_DRV 函数。

    我想知道如何使用 BAT_DRV 进行无延迟切换。

    输入电压:9~36VDC
    VBAT:28V 直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AUTO_REV 功能用于器件的反向模式运行。 它不会控制电源路径传输。 ACDRV 和 BATDRV 时序应该非常相似、并且波形应该相反。 在我们的测试中、我们看到电源路径传输在几毫秒内发生。 我相信可能是设置出现了问题、或者如果您看到1.3秒、我们在这里遗漏了一些东西。 您能否在 VAC--> VBAT 和 VBAT--> VAC 传输和与我们共享的示波器上绘制 IBAT、ACDRV、VSYS 和 BATDRV? VOUT 电压运行此转换器。 此外,你有负载吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我将连接您请求的波形。
    它通常在0A 下运行、但不能在超过0.5A 的电流下运行。

    # 您能给我您的演示板吗?

    通道1 (黄色):VAC
    通道2 (红色):ACDRV
    通道3 (蓝色):BATDRV
    通道4 (绿色):VSYS

    <0A 负载>

    小于0.5A 负载>

    e2e.ti.com/.../bq25750_5F00_0307.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在查看您的结果时,我必须询问您使用的组件是什么? 我认为它们可能不足以处理电源路径传输。 您是否使用与我们网站上提供的数据表相同的组件?还是您在自己的电路板上拥有自己的组件? 电源路径的传输在很大程度上取决于所使用 MOSFET 的 SOA、以及支持的电感器、电容器等。 请告诉我您的系统规格、包括开关频率。 请访问此链接以获取我们的数据表、并在需要时订购演示板。

    www.ti.com/.../BQ25750

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sung:您是否正在使用 TI 的默认 BQ25750 EVM? 它与我使用的是同一个。 我的 ACFET 和 BATFET 是 AONS6276。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们未更改演示板的任何部件。
    我想请求一个可以切换的波形。

    从 VAC 到 VBAT 完成充电后、当 VAC 关闭时、通过 BATDRV_FET 获取 VSYS 的波形输出图片。

    请提供 BQ-Studio 注册文件。

    VAC_min:9V 直流
    VAC_MAX:36V 直流
    VSYS:5A
    VBAT:LI-ION_7S1P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sung、您好、我将尝试重现与您在实验室中相同的条件、并在下周使用波形与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。
    何时可以接收请求的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yun:

    感谢您的耐心。 我很忙、有很多工作、但已经采购了一个板来执行所需的测试。 我将尝试在本周结束之前获取波形。 很抱歉耽误你的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、请参阅随附的一些基本波形。 在我继续查看您的特定波形之前、我想确认一下、您需要5A 负载还是0.5A 负载。 您之前提到了0.5A、后来提到了5A、所以我只想进行检查并确保。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下您请求的具体条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 Gupta,

    我请求了 VSYS_5A 负载。

    如果您查看上传的波形、就会看到、在 VIN 关闭后、VSYS 也会关闭。
    它尚未进入 BAT 模式。
    我想查看 VIN 关闭后 BAT DRV_FET 上的电压输出。

    请想象一下下面的波形。

    通道1:VIN_28VDC

    通道2:VSYS

    通道3: VOUT (电池)_24VDC

    CH4:VSYS_CURRENT_5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、本周我将向您介绍这个波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误我的时间,我很忙。 请在上面查看您的请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的答复。
    请提供您测试的"bqStudio 寄存器"文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会回来跟您谈谈这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们正在使用一些实验设置来实现我分享给大家的结果。 这些设置尚不是最终设置、用户无法修改。 这些设置是在出厂时设置的。