This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:关于 TPS6521901、如何禁用 FSD 和写入 EEPROM

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350760/tps65219-regarding-tps6521901-how-to-disable-fsd-and-write-to-eeprom

器件型号:TPS65219

尊敬的专家:

客户会遇到 TPS6521901启动三次但最终无法启动的现象。
这似乎是应用手册(SLVAFD0B)图6-1的步骤3中显示的波形。

使用 TPS65219 PMIC 为 AM62x 供电(修订版 B)(TI.com)

他们希望在禁用 FSD 的情况下检查操作。

TPS6521901默认启用 FSD、因此我想禁用。
MFP_2_CONFIG 寄存器的位7 (PU_ON_FSD)是否应设置为0? 是否需要设置其他任何寄存器?

设置寄存器后、我要将其写入 EEPROM、以便在下次启动时有效。
您能告诉我们如何操作吗?

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E。 请查找以下说明、如果有任何问题、请告诉我们。  

    • 若要重新编程 FSD 设置:将0x0写入寄存器地址0x20上的位#7 (PU_ON_FSD)。
    • 要将新设置保存到 NVM 中:将0x0A 写入寄存器0x34  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    感谢您的答复。

    我会将您的建议与客户分享。

    当他们有其他问题时、我会再次咨询您。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 同时、我们将关闭这个 E2E。 如果需要其他技术支持、请告知我们。  

    谢谢。

    布伦达