This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:针对 DDR4 RAM 对 TPS65220进行编程

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, TPS65220, TPS65219, TPS6521905-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350609/tps65219-programming-the-tps65220-for-ddr4-ram

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件:TPS65220、AM6442、、

您好!  

我的项目需要我将 DDR4存储器与 AM64x 处理器搭配使用。 我对 TPS65220的使用感兴趣、因为它"提供功能安全"、但在浏览 TPS65220数据表和应用手册时、它仅提到"对 LPDDR4的外部存储器支持"。 这是一个 PMIC、因此我们是否可以  通过  为该器件执行定制 NVM 来使用 TPS65220与 AM6442和 DDR4存储器配合使用? (或者如果有其他配置可用)。 我尚未查看任何与能够对 PMIC 或 TPS65220型号进行编程以支持 DDR4的硬件套件相关的文档。  

谢谢。  

率  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系! TPS65220 PMIC 可为采用任何存储器类型(如 LPDDR4或 DDR4)的 AM64x 供电。 该 TPS65220 53  经过预编程、可支持 LPDDR4电压(1.1V)。 由于 TPS65219和 TPS65220是灵活的电源管理器件、因此也可以通过编程为具有等效电源要求的其他存储器类型或处理器供电。

    以下是可用的选项:

    • 获得大批量销售的机会 :TI 创建了一个具有唯一 NVM 设置的新的 TPS65220xx 可订购器件型号。 请联系您当地的销售/FAE 代表、确认此机会是否符合批量要求。   
    • 适用于小批量销售机会 :选择其中一款预配置的 TPS65219设备为 AM64x+DDR4供电,或使用TPS6521905-Q1 (汽车,用户可编程)。 对于用户可编程版本、TI 帮助创建 PMIC NVM 配置文件、客户负责在其生产线中或 通过第三方编程服务对 PMIC 进行编程。   

    如有任何问题、请告诉我们。

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息、TPS6521905-Q1可以满足我的要求。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 如果您有任何问题或需要其他技术支持、请联系我们。 我们可以帮助创建 NVM 配置文件、该文件可加载到 PMIC GUI 中、从而轻松地对器件进行重新编程。  

    谢谢。

    布伦达