This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:双向电流流量控制、控制和保护、具有背对背电子保险丝

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351251/lm5066i-bidirectional-current-flow-control-and-protection-with-back-to-back-efuse

器件型号:LM5066I
主题中讨论的其他器件: LM5069

您好、TI!

我计划使用背对背配置的2个 LM5066I 、与随附的原理图类似。 我想对双向电流使用控制和保护(OCP、OVP、UVLO)。 我正在设计16A、+48V

1) 1)对于具有外部 N-FET 的 LM5066I 电子保险丝、此配置是否适用? 我将在共源极配置中使用2个线性 FET IPB017N10N5LF、每个 MOSFET 都连接到每个电子保险丝栅极引脚。

2) LM5066I 具有用于遥测的 I2C、只能通过其 I2C 读取正电流。 在这种配置下、我相信我可以使用一个电子保险丝 通过 I2C 为每个电流方向读取电流(我将需要处理电流的方向、我可以在微控制器中这样做)。 由于只能读取正向电流、因此具有反向电流的电子保险丝的 I2C 电流读数会发生什么情况? 寄存器会以0或其他某个值饱和吗?

谢谢

e2e.ti.com/.../back_5F00_to_5F00_back_5F00_lm5069-_2800_6_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些附加信息:

    对于正向电流方向(左到右)、源为交流/直流电源、即电压源。 对于反向电流方向、即根据所附的原理图、电流从右向左流动、拉电流器件是电流源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharina:

    感谢您的联系!

    什么是应用和最终产品?

    我认为使用 LM5066i 背对背连接方式不存在类似 LM5069连接的问题。 对于反向电流、内部 ADC 饱和、且寄存器接近0值。

    Br、

    勒凯什