This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:申请 SCH 审核

Guru**** 2529030 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350988/lm5156-request-a-sch-review

器件型号:LM5156

团队、您好!

我们使用 LM5156设计一个升压电路、输入:8.8V、输出:12V/4A。

但现在电感器和 MOSFET 过热。 为了改进此电路、我们应该怎么做?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 e2e 论坛。

    我在原理图中没有直接看到任何问题。

    以下是我建议进行的一些检查:
    -您是否使用我们的快速入门计算器工具仔细检查了电感、补偿和感应电阻的值? 如果没有、您可以在此处找到该工具:
    https://www.ti.com/tool/download/SNVC224

    -电感器是否能在不达到饱和的情况下支持最大电流电平?

    软件信号是什么样子的? 如果电压信号出现较大过冲或振荡、则填充缓冲器可能会改善

    -如果所有前面的点没有显示任何问题,我们需要看看下一步的布局。

    此致、
    尼克拉斯