This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:BQ25720 &BQ40Z50-R2:需要 MCU?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50, BQ25720, BQ25730
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350401/bq25720-bq25720-bq40z50-r2-mcu-required

器件型号:BQ25720
主题中讨论的其他器件: BQ25730、BQ40Z50-R2 、BQ40Z50

请参阅 BQ25720:推荐的充电 IC 选型、建议如下:

不错的选择! 适用于快速充电 IC 的 BQ25720或 BQ25730以及适用于电量监测计的 BQ40Z50-R2。 这就是典型的智能电池系统所使用的。 您还需要 MSP430 MCU 作为嵌入式控制器、它与充电器和监测计通信。  

 使用  BQ25720和 BQ40Z50-R2的系统在正常运行期间是否可以自主/独立运行、即没有主机 MCU?

我可以看到 需要主机控制器/PC 在 IC 上设置参数等、即编程、但在此之后是否需要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    在没有 MCU 的情况下、仅使用 BQ25720和 BQ40Z50即可实现简单的电池管理系统。 请参阅以下应用手册。  

    应用手册

    自主智能电池指南

    但是、如果需要除充电电流和充电电压之外的其他参数/功能、仍首选 MCU/主机。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。