This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922052:TPS922052DMTR 是否支持30Hz 的选通信号?

Guru**** 2524100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351269/tps922052-does-tps922052dmtr-support-strobe-signal-of-30-hz

器件型号:TPS922052
大家好、
 
大家好!
我对器件 TPS922052DMTR 有疑问。
我们的应用 是 使用 PWM 信号打开/关闭用于摄像头闪光灯的 IR LED、如下所示。  为此、我们计划将选通信号从图像传感器馈入器件的 EN/PWM 引脚、而不是馈入 ADIM 引脚。
 
此器件是否可以实现这一点(30Hz)?  我还在数据表中发现, 禁用器件的 PWM 输入最短关断时间为57mS,这实际上意味着什么?限制 PWM 频率以完全关闭 LED?  
此致、
A·M·阿达什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:

    如上所述、TPS922052可以实现30Hz 的开/关频率。

    对于  数据表中第7.5节"电气特性"中显示的 t_pwm_in_off 参数(屏幕截图如下所示)、这意味着当您将 EN/PWM 引脚保持在低电平的时间超过  t_pwm_in_off 时、器件将被禁用。 如果您 不想 禁用器件、这将限制最长关闭时间。

    此致、

    周老师