请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28782 您好!
我目前正在使用 UCC28782创建一个电路板、并检查其运行情况。
但是、存在一个问题、导致其无法正常启动。
连接波形。
它会在前几个周期进行开关、但随后会停止开关。
照射行程保持高电平。
数据表的图8-32显示了启动波形、但似乎在周期 F 停止。
(问题)
即使 VCC 被供电并且运行为高电平、开关是否在任何情况下停止?
此致、