This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:ILIM 引脚上的最小可测量负载电流

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1641, TPS25961, TPS2595, TPS2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350001/tps2595-minimum-measurable-load-current-on-ilim-pin

器件型号:TPS2595
主题中讨论的其他器件: TPS2596、TPS1641、TPS25961

尊敬的所有人

我正在设计一个工作电压必须为3V、150mA 最大值、通过250mA 的任何电流都被视为短路

另一方面、我必须监控电路板消耗的电流。 我想在使用 ILIM 引脚监测

但在读取 TPS259530DSG DS 后、我发现 ILIM 电阻器电压有点不精确。

我需要知道 ILIM 引脚上可达到的最低测量负载电流是多少、或者是否必须更改电子保险丝  

更真实的情况。

提前感谢

伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    TPS2595不适合如此低的电流。 使用 TPS2596器件更适合该应用。 这将提供更好的电流限制和电流监控。  

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush

    芯片不错、但问题是 SOIC 封装对我的应用来说太大了、你可以推荐其他封装更小的器件吗?

    加油打气

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    TPS25961、TPS1641是适合低电流应用的其他选项。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿鲁什

    我将查看他们的数据表。  

    谢谢!

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我现在将关闭该主题。 您可以在此处再次回答任何后续问题。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush:

    我已阅读过数据表、候选器件似乎是 TPS1641。 问题是 Iq 是1.2 mA 典型值、对于我的应用来说过高。

    您可以建议具有较低工作电流的哪个其他器件?  

    最佳

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿鲁什

    在任何情况下、您是否具有 Vin=Vcc 2.7-4.2V 范围内的 Iq 数据  

     图7-1仅绘制了4.5V 的 IQ-ON 与温度之间的关系图

    此致

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    该器件的 Iq 导通数据无法用于2.7V-4.2V 条件、因此我无法为您提供该数据。

    此致、
    阿鲁什