请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H4010-SEP 您好!
您能否 查看以下内容并推荐合适的元件?
实际上、客户需要0.95V 电压、但他们可以接受因路由下降而产生的1V 电压。
1.最小输出的正确反馈电阻(1V)
2.低于电感是否适合输出?
输入:5V、输出:1V 和3.3V、6A
电感器: 2.2uH、9A、744311220 (Wurth Elektronik/德国)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能否 查看以下内容并推荐合适的元件?
实际上、客户需要0.95V 电压、但他们可以接受因路由下降而产生的1V 电压。
1.最小输出的正确反馈电阻(1V)
2.低于电感是否适合输出?
输入:5V、输出:1V 和3.3V、6A
电感器: 2.2uH、9A、744311220 (Wurth Elektronik/德国)