This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:启动充电功能时出现另一个问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60EVM-578, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346443/bq40z60-another-problem-starting-the-charging-functionality

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我有开发板和我的第一个电池管理板。 我将设计基于开发板、但移除了保险丝、TS 1至4和 LED 输出。

我犯了不使 FUSE 引脚接地的错误、并用跳线进行修复。 我还通过导线将10k 电阻器连接到 TS1、以便可以在 FET 和电芯温度上启用温度输入。

我在4S 系统上使用20V 电压为充电器输入供电。

尽管设置几乎相同、但我可以让开发板充电、但不能对开发板充电。

几乎是 BQ40Z60EVM-578的直接副本

BM Studio 输出:

我还包括了以下设置:

e2e.ti.com/.../beacon4.gg.csv

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonard、

    是否有可能收到一个电量监测计的简短日志文件、以尝试充电? 这将使我们更深入地了解当前监测计内发生的情况。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Beacon.log

    谢谢 Anthony、我确定我只是错过了一些愚蠢的东西。

    如果您还有其他需要、请告诉我。

    如果有的话、我也乐意支付一些咨询时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonard、

    如果您不介意、我想问几个简短的问题。

    查看日志文件、可以看到对于该测试、GAUGE_EN 和 CHGR_EN 都被禁用、同时由于没有电流流经系统、在整个测试中检测到 DSG。 当 PACK 两端的电流大于 CHG Current Threshold 时、电量监测计应进入 CHG 模式、该阈值在您的.gg 文件中表示为50mA。 在进行此测试时、您能否确认电池组连接处存在电流?

    此外、日志文件显示在整个测试过程中多次切换 FET_EN。 您能否更深入地介绍一下实现这一目标的原因?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    如果您不介意,我有几个快速问题。

    非常感谢您的帮助。 很抱歉回复速度太慢、我在实验室之外的另一家工厂。 我获得的日志是远程完成的、因此我尝试进行重置、然后提供一些激励或状态更改、希望它有所帮助。 我将在20小时后回来并能够重复测试。

    此外,日志文件显示在整个测试过程中多次切换 FET_EN。 请您进一步深入了解完成此操作的原因吗?

    我想我要求完成此操作只是为了尝试进行某种状态更改。

    我通过查看日志文件,发现 GAUGE_EN 和 CHGR_EN 均已禁用此测试

    我可以在启用这些功能的情况下重复测试。

    由于没有电流通过系统,在检测到 DSG 的同时,整个测试也是如此。 [/报价]

    我很抱歉、但我不明白"DSG"状态以及您在整个电池组中所说的"充电"是什么意思。 在本例中、我在同一 PCB 上使用了4节18650串联电池、因此如果不焊接到外部电池组、测量电池组电流会有点困难。 如果需要、我可以这样做、并测量流入电池组的电流。

    之前我加载了电池、直到显示器关闭、希望这会触发充电周期。 这是为什么我处于 DSG 状态吗?

    您能帮助我理解您所说的"跨电池组的电流"是什么意思吗? 当电池达到最低电压时、我不会指望会有电流流过电池组、但我本来认为它仍然会充电。 我相信我是误解你所说的我很抱歉!

    您能否确切地告诉我您希望我在您认为最有帮助的测试中做些什么?

    感谢您的时间和帮助!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonard、

    我很抱歉、但我不明白"DSG"状态以及您在整个电池组中所说的"充电"是什么意思。 在本例中、我在同一 PCB 上使用了4节18650串联电池、因此如果不焊接到外部电池组、测量电池组电流会有点困难。 如果需要、我可以这样做、并测量流入电池组的电流。

    之前我加载了电池、直到显示器关闭、希望这会触发充电周期。 这是为什么我处于 DSG 状态吗?

    您能帮助我理解您所说的"跨电池组的电流"是什么意思吗? 当电池达到最低电压时、我不会指望会有电流流过电池组、但我本来认为它仍然会充电。 我相信我是误解你所说的我很抱歉!

    [/报价]

    很抱歉混淆了,我可以更深入地介绍我以前的评论:

    我的好奇心来自于启用 FET_EN 时以下原理图中 VSYS 点的电流(在我们的大多数原理图中、该电流都称为 PACK+)。 前面讲过 PACK 两端的电流时、这就是我所指的。

    通常、如果启用 FET_EN、监测计将处于的模式取决于感测电阻上的电流。 如果在感应电阻器上观察到的电流大于 DSG Current Threshold、则电量监测计将进入 DSG 模式。 反之亦然、在正电流下、如果观察到的电流大于 CHG Current Threshold、那么电量监测计将进入 CHG 模式。

    不过、Quit Current 属于主题、其中如果电流在此区域内的时间足够长、则监测计将进入休息模式。 查看 bqStudio 上的状态寄存器时、如果电量监测计处于 DSG 或 RELAX 模式、则会设置 DSG 位。 在前面发送的日志中、没有电流通过(意味着它小于 Quit Current)、因此我认为监测计处于 RELAX 模式。

    请告诉我、这是否有帮助。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony、  

    这个帖子帮助我弄清楚发生了什么。 我没有意识到、CHGSTAT 表示充电电流的存在、而不是充电器尝试充电时的存在。 问题是充电器反馈分压器网络中的电阻不正确。

    一切都在运作,我真的很感谢你提供的时间来帮助我解决我的问题!