This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8868Y-Q1:它是否可用于 Vin= 19~30V、LED Vf (max)= 57.6V LED 0.65A 应用?

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8868Y-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345270/lp8868y-q1-can-it-be-used-for-vin-19-30v-led-vf-max-57-6v-led-0-65a-application

器件型号:LP8868Y-Q1
主题中讨论的其他器件: LM3423BBLSCSEV

您好  

我是否可以检查 LP8868Y-Q1是否可 用于 Vin= 19~30V、LED Vf (max)= 57.6V LED 0.65A 应用?  

提到 CSP、CSn 最大额定值为63V 的数据表。  

从如下所示的数据表参考原理图来看、CSP 和 CSN 引脚将看到的 Vin + LED Vf (max)= 57.6V+19V = 76.6V 电压。 我的理解是否正确?

如果在此情况下无法使用 LP8868Y、有什么其他建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PY

    尚未、LED+上的电压为 VIN+LED VF。 它高于65V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiqian:

    是否有可用于此类应用的建议设备? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PY

    由于输出电压始终高于 VIN、为什么客户仍希望使用降压/升压版本? 升压版本怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、智干

    不要忘记了 LED Vf min = 10V、 LED Vf  max = 57V、Vi = 19 - 30V、因此需要 降压/升压。

    客户正在考虑 LM3423BBLSCSEV。 它看起来是最好的选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PY

    我不支持此器件。 请使用 另一个 E2E 主题进行检查。

    顺便说一下、我想知道为什么 LED Vf 的范围这么大? 有什么特殊要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiqian:

    Rsense 是否可以移到 LED 侧?

    由于 Rnd 当前使用的是 Richtek IC、因此 Rsense 被放置在 LED-上。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

    该检测电阻用于检测转换器的输出电流。 它无法改变。