This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60151:峰值电流限制

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351104/tps60151-peak-current-limit

器件型号:TPS60151

您好!

我正在寻找这款器件的峰值电流能力的定义。 数据表中有最大输出电流规格、电流限制规格以及表2、其中显示了最大输出电流与输入电压。 对于<10us 的电流尖峰、应使用以下哪一个值?

谢谢。

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    实际上、对于不同的 Vin、最大输出电流略有不同。 对于应用、您应该参考 EC 表中的规格(100mA)、以便在 Vin 可能变化时留有一定的裕度。