This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:请查看是什么导致 PD 使用 TPS25750EVM 和一个适配器通信失败?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM, TPS25751, TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333228/tps25750-pls-check-what-makes-the-pd-communication-fail-with-tps25750evm-and-one-adapter

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:TPS25751TPS25751EVM

团队成员

客户(autel)满足 tp25750EVM 的 PD 通信失败问题。 您愿意帮忙检查原因吗?  

测试条件:

  1. 当使用 Apple Type-C 20W 适配器连接 TPS25750 EVM (选择 TPS25750仅为27W 功率接收器)时、PD 通信良好(Vbus=12VOUT)
  2. 当15号适配器与 TPS25750 EVM 连接时、使用15号适配器(选择 TPS25750仅为27W 功率接收器)。 PD 通信失败、Vbus 不稳定。

此适配器参数 和测试波形包含在随附的文件中。

 e2e.ti.com/.../15-No-adatper-unstable_2D00_TPS25750D_2D00_Autel.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    如果我理解正确、则表示客户将两个墙上适配器与 TPS25750EVM 配合使用、其中一个(#15)不能正常工作。

    1.他们看到#15与其他 USB-C 接收设备正常工作吗?

    2.它们是否使 VBUS 和 CC 线路通道发生翻转? CC2为5V、VBUS 为1.6V、这种情况并不常见。 我会假设它们在我的回答中翻转了。

    从示波器捕获中几乎看不到什么。 我所能看到的只是 CC 线路的电压似乎正确、VBUS 电压为5V、然后尝试切换到更高的电压、失败了。 看起来我们正在进入初始5V 协议、然后尝试转换到更高的电压、但失败了、协议重置、重新协商和重复。

    3.如果您可以在两个端口之间获得 PD 日志,这将非常有用。

    4.请尝试将 TPS25750EVM 配置为仅5V 受电方(最大15W)、并报告其是否能够协商稳定的5V 受电方合约。 这将有助于缩小问题发生的范围。

    5. 请分享 Apple 适配器的类似示波器捕获,该适配器工作正常。

    6.请分享客户正在使用的确切 json。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯

    1.#15适配器可以与其他 USB-C 接收设备正常工作,如硬件手机、小米手机。

    2.

    3.客户没有 PD 分析器工具,因此无法记录 PD 日志。

    在仅以15W 灌电流配置 TPS25750D EVM 后、#15适配器可以正常工作、并且可以提供5V/3.2A 电源。

    将稍后测试。

    6.什么是 json? 我如何才能得到它?

    7.附加了更多波形放大图、希望它们能提供更多信息。

    e2e.ti.com/.../5164.15-No-adatper-unstable_2D00_TPS25750D_2D00_Autel.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #2, 是的,我们有翻转的 C 型线在测试。 问题仍然出现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    。什么是 json? 如何获得它?

    当他们在 GUI 中创建配置时、他们可以使用导出设置按钮生成.json 文件。

    [报价 userid="63308" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333228/tps25750-pls-check-what-makes-the-pd-communication-fail-with-tps25750evm-and-one-adapter/5077196 #5077196"]#2, 是的,我们在测试中有翻转的 C 型线。 问题仍然发生

    我问他们是如何标记他们的捕获的。 在您共享的第一个 pdf 中、蓝色的迹线(CH.2)标记为 CC2、黄色的通道(CH1)标记为 VBUS。 我认为这些标签发生了翻转。 CH1应为 CC2、CH2应为 VBUS。

    4.在 仅15W 灌电流配置 TPS25750D EVM 后、#15适配器可以正常工作并提供5V/3.2A 的电源。

    这很有用、5V 受电方看起来可以正常工作、但当我们转换到9V 受电方时、会出现问题。 从 PD 消息级别来看、如果没有 PD 日志、我们无法说得太多。

    您能尝试几件事吗:

    1:捕获 PD 和 BQ 器件之间的 I2C 日志

    2:禁用 BQ 控制器并再次尝试27W 配置。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯

            具有已更新 TPS25750原理图的辅助电路板现在正在调试。

                   到目前为止、总共测试了37个不同品牌 C 型 PD 适配器。 总共4个适配器、包括以下15个适配器、无法与客户电路板上的 TPS25750D 协商、也无法与仅配置为9V@3A 功率接收器的 TPS25750D EVM 协商。

                   为了进一步分析这些适配器的协商故障问题、客户需要了解 TPS25750D 是否已通过"USB PD3.0 CTS"认证、或者任何其他已通过"USB PD3.0 CTS"认证的客户。

                   在客户计划移交给 TPS25751之前、TPS25751的认证是否也已通过"USB PD3.0 CTS"标准的认证?

           客户已经购买了 PD 分析器、将在本周内抵达。 则可以提供 PD 日志、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    我来向团队核实认证情况。

    您是否能够捕获 I2C 日志并禁用 BQ 控制器?

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯

       只需更新以下查找。

       如何捕获 TPS25750EVM 上 TPS25750和 BQ 控制器之间的 I2C 日志?   在客户端测试期间、 使用了"TPS25750应用自定义工具"、并且 TPS25750EVM 上的 BQ 控制器已被禁用。  

    2.今天,TPS25751D EVM (没有 BQ 控制器)被用于15号适配器的测试,协商仍然失败,波形似乎与之前发送给您的 TPS25750D EVM 相同。 可能、必须捕获 PD 日志、并且需要您的帮助来进行更多分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.如何捕获 TPS25750EVM 上 TPS25750和 BQ 控制器之间的 I2C 日志?   在客户端测试期间、 使用了"TPS25750应用自定义工具"、并且 TPS25750EVM 上的 BQ 控制器已被禁用。  [/报价]

    您可以使用类似于 Saleae 的任何 I2C 监听器来捕获 I2C 日志。

    。 今天,TPS25751D EVM (没有 BQ 控制器)用于与15号适配器一起测试,协商仍然失败,波形似乎与之前发送给您的 TPS25750D EVM 相同。 也许,必须捕获 PD 日志,需要您帮助进行更多分析。

    是的、PD 日志应该可以帮助我们知道 PD 协商何时中断。

    请分享客户与该 EVM 一起使用的 json。

    谢谢。此致、

    克里斯

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯

    客户使用 TPS25751EVM 测试了#15适配器。 PD 协商仍然存在故障、与 TPS25750相同。 但使用 SC2021A 可以很好地与 15号适配器进行协商。 附加了 PD 日志消息、PD 日志文件和 JSON 文件。  

    请检查一下

    PD 日志文件可通过"power z lab 2.3"程序打开。 我不能保证您可以下载该程序。 您可以尝试一下。 还随附了打开 PD 日志文件的说明。

    e2e.ti.com/.../15-No-adatper-unstable_2D00_TPS25750_5F00_1D_2D00_Autel_2D00_PD-LOG.pdf

    e2e.ti.com/.../27W_2D00_51EVM_2D00_CFG.json

    e2e.ti.com/.../27W_2D00_ADD-12V_5F00_1A5_2D00_CFG_2D00_51EVM.json

    e2e.ti.com/.../power-z-PD-LOG-instructions.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    谢谢您提供的信息、我将在本周回顾并与您联系。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯

        附加了 PD 日志文件。

    e2e.ti.com/.../15-_2D00_pd_2D00_with-BQ25751EVM_2D00_27W_2D00_ADD_2D00_12V_2D00_CFG_2D00_.sqlite

    e2e.ti.com/.../15-_2D00_pd_2D00_with-BQ25751EVM_2D00_27W_2D00_CFG_2D00_.sqlite

    e2e.ti.com/.../15_2D00_pd_2D00_with-SC2021.sqlite

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯

    有任何意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢日志 Ken、似乎一旦协商了12V 合约、VBUS 就永远不会上升到12V。 灌电流器件正确吗? 这似乎是一个与源相关的问题、从消息传递的角度来看、似乎我们每件事情都正确无误。 在我们发送请求消息后、供电方需要接受、并且应该会在 VBUS 上的12V 就绪后发送 PSRDY。 PD 日志从不显示 VBUS 电压上升到12V。

    您知道适配器是否符合 PD 规范? 您能发送一个连接到该适配器的链接吗?

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不知道适配器是否符合 PD 规范。 以下是其在亚马逊上的链接;

    https://www.amazon.com/dp/B0C6LH4495?th = 1;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯

    您愿意帮忙提供您的评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ken、

    链路是否正确? 我在此设备上没有看到 USB-C 端口? 如果是 Type-A、则应仅协商5V 电压。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯

    底部有一个 Type C 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ken、

    我认为这是一个 LED、而不是 Type-C 端口。

    回到您提供的日志问题、如果我们充当受电方、我们在 PD 通信中的角色是请求 PDO。 发送 PSRDY 后、供电方应该会提供正确的电压(12V)、但在您发送的日志中似乎没有这种情况、这就是我认为供电方不符合要求的原因。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果发送 PSRDY 时 VBUS 电压不在预期电压、我们可能会在连接时失败。