This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R15:数据表中的 VDROP 及其最小值

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM365R15

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350702/tpsm365r15-vdrop-in-the-datasheet-and-its-minimum-value

器件型号:TPSM365R15

大家好、WV 团队、

我正在查看 TPSM365R15的数据表、并且对最小输入电压有一些问题。

我假设一个应用的输入电压不稳定并通过高电压下降至0V。

首先、Vin 下降最小典型值设置为3.0V。

此外、最坏情况下、VCC 也是3.65。

因此、当从 Vin 获取 VCC 时、最坏情况下、最小 Vin 应设置为3.65V。 我这么说是对的吗?

其次、该 IC 似乎具有"7.4.3.5压降"的特殊特性、即使在输入电压低于输出电压时、它也会尝试遵循输入电压值、如下图所示。

1.假设我们的工作输入电压高于最小输入电压、例如20V 并逐渐降低到5V、设置电压 Vout=10V。 如何计算本图中所述的 VDROP。 我的理解是、到目前为止、直流/直流转换器以最大占空比98%运行、HS 和 LS 的 RDS ON 以及串联电感应发挥作用、但本节中没有提到。 可以帮帮我吗?
仅供参考、我将参考旧应用手册中介绍的基本直流/直流拓扑。   https://www.ti.com/lit/an/slyt293/slyt293.pdf?ts = 1713319693943&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

2.即使是外部 VCC 的最小输入电压也是3V,不应该左侧的 X 轴切断? 似乎 Vout 会跟随 Vin 至0V。 我想它会在某个时候"关闭"。  
坦率地说、我正在尝试计算这个关断截止电压、但它与上述问题有关。

谢谢。

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小输入电压应设置为3.65V

    抱歉、我误读了数据表。

    Vin 最小值上升时的最坏情况为3.65V、但对于下降时、3.65-0.3=3.35V 是最坏情况。

    谢谢。

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    稳压时的 VCC 为3.15V、因此低于启动时的最小输入电压。

    可以、您可以使用该公式来估算压降损耗。 在其他器件中、我们预计在空载时大约为0.2V、如果在最大负载下运行、可能会出现高达1V 的压降。  

    2.是的,这是一个很好的捕获,但这张图是为了展示压差操作。 最坏的情况下、器件应在3.35V 时关闭、但在典型情况下、它应与最小输入电压3V 相匹配。

    谢谢。

    理查德