This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24230:输入电流为0.87mA???

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349196/bq24230-input-current-is-0-87ma

器件型号:BQ24230

我使用 BQ24230进行具有以下值的定制设计:

ILIM 电阻器:3.06K
ISET 电阻器:30k
EN2:1
EN1:0

使用万用表测量流入的电流时、我得到的是.87mA。 我不明白、根据数据表中的计算结果、这个值是没有意义的。 有人能帮忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请查看我的评论如下。

    根据您提到的 ISET 电阻器、您的客户正在尝试将充电电流设置为大约29mA、是否正确?  

    输入电流测量时的电池电压是多少?PGOOD 和 CHG 状态指示器引脚的状态是什么? 如果充电被禁用或完成、这可能会解释输入电流消耗低的原因。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、他们正在尝试使用29mA 充电电流。 这是一种非常小的电池。 电池电压很低、大约为~3.2V。 PGOOD 和 CHG 都是低电平、但它实际上不会拉任何电流来为电池充电。 这与直接连接到 GND 的 TD 引脚有关吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    将 TD 连接到 GND 应该没有问题。 您能帮助分享客户原理图吗?  

    此致、

    加勒特