This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:PTM 模式

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343438/bq25713b-ptm-mode

器件型号:BQ25713B

您好、TI 团队:  

  BQ25713B 可以设置为直通模式(PTM)。 在 PTM 工作模式下、VSYS 可以达到的最大输出电压是多少?

 如果 VSYS 的输出电压保持在23V、那么该芯片能否正常工作、它是否会被损坏? 请帮助确认。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队:  

     您能帮助回答这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、海青、

    我们得到 SYSOVP=19.5V。 运行 VSYS 时的电压不得高于此水平。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tiger:

     感谢您的回复! 另一个问题是、在 PTM 模式下可以通过的最大电流是否存在限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然、输入电流限制仍然有效。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tiger:

    以安培为单位的芯片最大输入电流是多少? 根据规范、IIN:完整范围:12.75A、LSB:50 mA。
    请问芯片的最大输入电流是12.75A 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电流与 RAC 电流检测有关。  

    Rac=10m Ω、Imax=6.35A

    Rac=5m Ω、Imax=12.7A

    此致、