我有一个使用此芯片的应用。 使用设置为6V 的电源时、它能实现稳定一致的工作。 当我切换到一串6V 的面板时、它可以在灯快速添加而不是缓慢添加时工作。 当缓慢添加光时、会设置 HIZ。 我已经等了14分钟,它从未恢复。 我可以做什么来使其不检查 PORT_src (我知道这是一个好输入)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个使用此芯片的应用。 使用设置为6V 的电源时、它能实现稳定一致的工作。 当我切换到一串6V 的面板时、它可以在灯快速添加而不是缓慢添加时工作。 当缓慢添加光时、会设置 HIZ。 我已经等了14分钟,它从未恢复。 我可以做什么来使其不检查 PORT_src (我知道这是一个好输入)
你好、Morgan:
如何在 HIZ 期间使 VINDPM 保持6V,而不是更改为3.6?
在它进入高阻态模式后、您是否能够进行更改?
拔出适配器后、VINDPM 寄存器复位为3600mV、并根据适配器插入时的 VBUS 测量值设置该值。 进入高阻态模式会导致一个 POR 事件将 VINDPM 寄存器复位、这无法被禁用。
MPPT 在转至 HIZ 时是否应该翻转为0? 电池电压为4.0 (>vysmin),但 VAC2上的指示灯被移除,MPPT 被翻转。
这是由于 POR 事件、 EN_MPPT 位将复位为0。
此致、
Christian。