This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:太阳能电池板-速度至关重要?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349979/bq25798-solar-panel---speed-matters

器件型号:BQ25798

我有一个使用此芯片的应用。 使用设置为6V 的电源时、它能实现稳定一致的工作。 当我切换到一串6V 的面板时、它可以在灯快速添加而不是缓慢添加时工作。 当缓慢添加光时、会设置 HIZ。 我已经等了14分钟,它从未恢复。 我可以做什么来使其不检查 PORT_src (我知道这是一个好输入)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:我没有使用太阳能电池板输入来为任何负载供电,只是为电池充电。 此外、由于我正在使用的是位于不同面孔(可能具有不同程度的太阳)的一系列面板、我目前没有对 MPPT 进行检测、我应该是吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器:黄色探针是来自一个面板的电流、蓝色探针是来自另一个面板的电流、粉色探针是 VBUS。  

    图 A:灯光被引入、但 BQ 无法开始充电

    图 B:光的引入速度稍快、BQ 开始充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Morgan:

    如果您启用 MPPT、您会看到任何变化吗?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MPPT 框返回未选中状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    您是否可以尝试将 VSYSMIN 电压设置为 2500mV?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、已设置。 下拉电阻器的作用是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Morgan:

     VSYSMIN 电压是否 已设置为2500mV、或者您现在是否已设置此值?

    如果您只是设置了该值、是否尝试过启用 MPPT?

    您是否禁用了看门狗计时器?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为 MPPT 是我们要做的。 基本来说、我只需配置一次芯片、然后它就必须在太阳照亮前连续工作数天。 一旦太阳能电池板上的太阳能被移除、MPPT 位被复位(即使电池仍然被连接并且大于 vsysmin)。 是的、禁用看门狗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了7分钟计时器!  

    对于此测试、它最初没有读取面板输入、但在7分钟后读取。

    但是、我拔下电池、现在无法持续重复测试。 :(

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在 HIZ 期间将 VINDPM 设置为6V 并保持在该电压、而不是更改为3.6?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Morgan:

    出于测试目的、如果您禁用 HIZ 模式、是否仍会看到 VINDPM 更改为3.6V?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我禁用 HIZ、那么它将读取太阳能电池板输入并开始充电。 VINDPM 更改为6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MPPT 在进入 HIZ 时应该翻转回0吗? 电池电压为4.0 (>vysmin)、但 VAC2上的指示灯熄灭、MPPT 发生翻转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Morgan:

    如何在 HIZ 期间使 VINDPM 保持6V,而不是更改为3.6?

    在它进入高阻态模式后、您是否能够进行更改?

    拔出适配器后、VINDPM 寄存器复位为3600mV、并根据适配器插入时的 VBUS 测量值设置该值。 进入高阻态模式会导致一个 POR 事件将 VINDPM 寄存器复位、这无法被禁用。

    MPPT 在转至 HIZ 时是否应该翻转为0? 电池电压为4.0 (>vysmin),但 VAC2上的指示灯被移除,MPPT 被翻转。

    这是由于 POR 事件、 EN_MPPT 位将复位为0。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这根本没有帮助我。 您有何建议使7分钟计时器更可靠?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Morgan:

    REGN 上的电压为多少?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4.908v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了!!! 不同之处在于启用了 ADC。 如果我从不启用 ADC、它就会以一致的方式工作。