This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:如果在不更改任何外部电路的情况下替换 TL2844、应注意什么?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44, TL2844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351010/ucc28c44-what-should-take-care-of-if-replace-tl2844-without-changing-any-external-circuit

器件型号:UCC28C44
主题中讨论的其他器件: TL2844

大家好、

我的客户希望通过引脚2引脚 将 TL2844替换为 UCC28C44来进行热测试的早期评估、因为 UCC28C44具有比 TL2844更低的启动和工作电流。 我们是否应该建议客户调整外部电路上的任何参数以使其更加兼容? 由于隐私政策的原因、他们无法分享原理图。 希望尽快获得您的建议! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您不提供原理图、我们无法确保您可以轻松插入并运行。 您可以尝试投入运行、如果存在问题、请向我们描述。 如果我们能理解、那么我们可以提供建议。 如果我们不了解、仍然需要查看您的原理图。 但现在、您可以尝试看看直接测试是什么样的。