This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:PTO 挂起条件

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349831/bq28z620-pto-suspend-condition

器件型号:BQ28Z620

大家好、

您可以帮助检查以下 PTO 暂停条件:Current<threshold (当前<threshold)。

据我了解、IC 在 Vbat 低于3.0V 时开始预充电。 当 Vbat>3.0V 时、IC 将退出预充电模式、充电电流将增大。  

如果暂停条件是 Current <threshold (当前<threshold (<threshold (<threshold (<threshold (<threshold >

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、您好!  

    我不确定我是否完全理解您在这里问的问题、您能详细说明一下吗?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    当电池电压低于3.0V 时、它将首先开始预充电。 当电压恢复时、充电器/电量计将存在预充电、并开始正常充电、对吧? 充电电流会在预充电期间增加或大于。

    我们可以看到、PTO 计时器停止条件是 CURRENT ()<PTO:SUSPEND Threshold。 我认为它应该是">、否则当监测计退出预充电状态并启动正常充电时计时器不会停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、您好!  

    当 PTO Timer > PTO:Delay 时、该计时器也会停止。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、您好!  

    我刚刚就此咨询了团队、我相信您在这里的理解是正确的、这可能是器件 TRM 中的错误。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、谢谢您、

    另一方面、我认为这里还有另一个条件、即如果我们在开始正常充电之前停止预充电、则电流<阈值、此时计时器应该停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、您好!  

    在这种情况下、借助预充电超时保护、看起来主要关注点应该是跳闸点、因为这是执行操作的位置。  

    此致、  

    Jonny.