This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM134:在器件中使用 LM334电流源、以用于-40°C 至80°C 的工作温度。

Guru**** 2502385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM334, LM134, REF200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352053/lm134-using-the-lm334-current-source-in-device-meant-for--40-c-to-80-c-operating-temperatures

器件型号:LM134
主题中讨论的其他器件:LM334REF200

您好!  

我目前正在设计一个工作温度规格为-40°C 至 +80°C 的设计。  

对于该设计、我需要使用电流源来获取5µA 电流。 出于测试目的、我使用了 LM334、但后来发现其工作温度仅为0°C 到70°C。  

首先我想问、我是否可以将 LM334用于此应用、还是 需要切换到 LM134。  

我的下一个问题是、您是否还有 SMD 封装且具有正确工作温度的 LM134替代产品?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于-40至80C、您应该使用 LM134。 REF200为 SMD、额定温度范围为-20至85C。 如果需要-40°C 至85°C、可通过一个简单的分立式解决方案和一个电压基准来创建电流源。 请参阅本文档。  

    www.ti.com/.../snoaa46.pdf

    谢谢。

    沃尔特