This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:LM5146的设计参数

Guru**** 2813285 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5146, LM5146-Q1-EVM12V, LM5146DESIGN-CALC, LM25145, CSD18563Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350526/lm5146-the-design-parameter-for-lm5146

器件型号:LM5146
主题中讨论的其他器件:LM25145、LM5145、 CSD18563Q5A

您好!

我们的新设计需要使用 LM5146、其输入电压参数为36VDC、输出电压为28VDC、输出电流为8A、

现在、我们使用  LM5146-Q1-EVM12V 来模拟电路、但我们测试了 EN 电压=3.36V、VCC = 1.99V、VOUT = 0.025V;

如果我们要实现我们的参数要求、以及如何设计电路。

  谢谢、请使用 LM5146DESIGN-CALC 向我们介绍如何填写此 Excel 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    您可以在此处使用 LM25145 (42V)或 LM5145 (75V)、而不是 LM5146 (100V)。 继续填写快速入门计算器、我将进行回顾。

    对于 EVM,请注意12V 输出连接到 VCC,因此如果将输出电压调节到28V,则需要断开此连接。 特别请查看 LM5145数据表中的应用示例-其中有一个24V 输出示例可能与之相关。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我们使用 LM25145的快速入门计算器:

    e2e.ti.com/.../8233.LM_2800_2_2900_5145_2C00_-LM5146-contorller-design-tool-_2D00_-revA1.xlsm

    现在、 我们在   LM5146-Q1-EVM12V 上使用 LM25145 instand LM5146 (我们考虑到 LM5146与 LM25145引脚对引脚)、

    然后测试输入电压=36VDC、输出电压=28VDC、输出电流=6-8A、  

    1.我们将输出电流设置为6A、SW 波形很好;

    2、我们将输出电流设置为8A、MOSFET 和电感温度升高到80℃、波形异常:

    我们认为 这是控制环路补偿问题、我们不知道如何设置参数、您能提供有关解决环路补偿问题的建议吗?  

    MOSFET 温度上升和波形异常问题、谢谢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    章、

    LM5145数据表中提供了极点和零点位置等方面的电压模式补偿细节。

    在快速启动方面、准确设置输出电容值至关重要。 请注意、陶瓷电容随电压而显著降额、因此当输出电压= 28V 时、我假设您使用的是10uF/50V 陶瓷电容-该电压下的电容值约为铭牌的30%-请使用 Murata 仿真在线组件工具进行检查。

    以下是有关快速入门的其他评论:

    1. 9A 处的电流限制设定值过于接近8A 的满载。 请改为尝试11-12A 以获得足够的裕度。
    2. 降压电感可以稍微低一点、例如、推荐4.7 uH、得到33%的纹波电流。 这意味着 DCR 较低、这有助于解决热问题。 或者、保持6.8uH 并将 Fsw 降至300-400kHz。
    3. 选择 CSD18563Q5A MOSFET 比较合适。 每个器件中的功率损耗小于1.3W。
    4. 这里使用的电感器系列是什么? 检查500kHz 时的磁芯损耗。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:还要在此处检查输入滤波器阻尼、尤其是在滤波器电感较高时。 阻尼的最佳方法是 在输入陶瓷上放置一个电解电容器,其中 Cdamp = 4*Cin (陶瓷),Rdamp = SQRT (Lin/Cin)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!

    如果我们需要输出28V/6A 解决方案、并需要设置 极点和零点位置、您能帮助推广合适的参数吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhang、您的输出电容器器件型号是什么? 一旦您在快速入门中输入了有效 Cout 和 ESR、它将针对给定的交叉频率目标提供补偿值。

    --

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!

    我们的输出电容器部件号是 Wurth Electronix 885 012 109 011 (47uF*6)和885 012 206 071 (0.1uF*1),数据表请参考以下内容:

    e2e.ti.com/.../885-012-109-011.pdf

    e2e.ti.com/.../885-012-206-071.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、张。

    这个0.1uF 并不真正影响总电容、但是继续检查47uF/16V 部件的电容降额。 请注意、它只有 X5R 的额定值为85°C、因此其降额可能会比 X7R 更高。

    更重要的是、这只是 16伏 Vout 为700微安、 28伏 。 我建议您更改为 10 μ F/50V/X7R/1210 。 即使是0.1uF 电容器也只有25V、因此在选择元件时会存在严重误差。

    --

    时间