This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:Alert_Pin_Configuration

Guru**** 1624225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351479/bq76952-alert_pin_configuration

器件型号:BQ76952

您好!

我想配置警报引脚 或多功能 GPIO、以便在器件进入睡眠模式时提供信号、并在器件进入正常模式时改变其状态。 有可能吗?

例如:睡眠模式:ALERT 引脚-高电平(3.3V )

            正常模式:ALERT 引脚-低电平(0V)

请告诉我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mounish,

    ALERT 引脚可配置为在器件从睡眠模式唤醒(进入正常模式)时触发中断。

    此外、还可以将 ALERT 配置为低电平有效。 这意味着 ALERT 引脚在睡眠模式下将保持高电平、一旦您进入正常模式、它将变为低电平。 但是、ALERT 引脚将保持锁存为高电平、除非清除相应的 ALERT 位。

    对此进行了说明。 第 6.6节 ALERT 引脚操作 技术参考手册

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis  Hernandez Salomon、

    我想知道、如果触发任何保护、是否会阻止器件进入睡眠模式?

    1.例如、 触发欠压保护、以便 器件从睡眠模式唤醒、现在如果我清除 ALERT 状态以重置警报引脚、并且器件长时间处于任何保护状态、是否会阻止器件进入睡眠模式?

    如果器件从关断模式进入正常模式、是否设置了 WAKE 位?

    3.如果器件处于欠压保护状态、是否可以进入睡眠模式?

    谢谢。此致、

    穆尼什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mounish,

    1. 例如、 触发欠压保护、使 设备从睡眠模式中唤醒、现在如果我将警报状态清除为重置警报引脚、且器件长时间处于任何保护状态、是否会阻止器件进入睡眠模式?

    该器件将保持 NORMAL 模式、直到保护状态消失。

    2. 如果设备从关断模式进入正常模式、是否设置了唤醒位?

    否、这仅是从睡眠模式到正常模式。

    3. 如果设备处于欠压保护状态,设备是否可以进入睡眠模式?

    否。 我建议 查看  图7-1. 工作模式 TRM以供参考。

    如有任何新问题、我建议创建新的 E2E 主题!

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis Hernandez Salomon、

    谢谢您、我已经按照您的建议浏览了 TRM。 我还有几个问题

    1.我在环路部分有几个直接命令 、大约每秒测量一次电压和电流。 此命令是否会将设备从睡眠模式唤醒?

    2.  13.4.2.1功率:睡眠:睡眠电流: 我看到它的单位是 mA、这真的是"mA"还是 UserA? 器件如何直接以 mA 为单位测量电流?

    3. 13.4.2.2功率:睡眠:电压时间:  此参数设置器件唤醒的频率以测量电压和温度。 因此、这并不意味着器件会在每秒后退出睡眠模式。

    4.  13.4.2.3电源:睡眠:唤醒比较器电流:  你想详细说明一下吗? 什么是唤醒比较器电流?

    5. 我将写入默认报警屏蔽,这样 警报引脚仅在唤醒时有效 检测到并在我需要时清除警报状态,以便警报引脚变为无效。 现在、 如果器件 在触发保护时唤醒、并且我清除了警报状态。 这是否会由于有效保护而重新激活警报引脚? 没问题吧?

    6.通过读取电池状态寄存器、我得知器件在进入睡眠模式后立即退出睡眠模式、即使没有触发任何保护也是如此、但测量时使用的是直接命令或子命令除外。 我想我的 MCU 电源消耗是导致这种情况的原因。 我是否应该处理休眠电流或唤醒比较器电流。 请对此进行评论

    谢谢、此致

    穆尼什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mounish,

    1. 我在环路部分有几个直接命令 、大约每秒测量一次电压和电流。 此命令是否会将设备从睡眠模式唤醒?

    否。

    2.  13.4.2.1功率:睡眠:睡眠电流: 我看到它的单位是 mA、这真的是"mA"还是 UserA? 器件如何直接以 mA 为单位测量电流?

    此参数的单位为 mA。 它将基于您的检测电阻的校准值、这些值是 CC 增益和容量增益、TRM 中也对此进行了介绍。

    3. 13.4.2.2功率:睡眠:电压时间:  此参数设置器件唤醒的频率以测量电压和温度。 因此这并不意味着设备将在每秒后退出睡眠模式?

    不会、它只是意味着每秒钟会进行一次所有测量的突发、因此这些值会每秒更新一次、同时仍处于睡眠模式。

    4.  13.4.2.3电源:睡眠:唤醒比较器电流:  你想详细说明一下吗? 什么是唤醒比较器电流?

    它类似于  电源:睡眠:睡眠电流  但它基于比较器、用于提供从休眠模式到正常模式的更快转换。 我建议阅读 第 7.3节睡眠模式 TRM 的规格。

    5.  我将写入 Default Alarm Mask,这样 警报引脚仅在唤醒时有效 检测到并在我需要时清除警报状态,以便警报引脚变为无效。 现在、 如果器件 在触发保护时唤醒、并且我清除了警报状态。 这是否会由于有效保护而重新激活警报引脚? 没有权利?

    没错、除非您将 ALERT 引脚配置为在触发保护时触发、否则不会发生这种情况。

    6.通过读取电池状态寄存器、我得知器件在进入睡眠模式后立即退出睡眠模式、即使没有触发保护机制、但测量时使用的是直接命令或子命令除外。 我想我的 MCU 电源消耗是导致这种情况的原因。 我是否应该处理休眠电流或唤醒比较器电流。 请对此发表评论

    对于初始测试、您可以提高这两者的值、以查看是否有任何变化。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙