This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:最大开关频率是多少?

Guru**** 1134350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351891/tps4811-q1-what-is-the-maximum-switching-frequency

器件型号:TPS4811-Q1

您好、TI 团队、

我在新项目中使用的是 TPS48110。 在此项目中、我需要以特定的开关频率切换螺线管负载。 对于此应用、我选择了一个总栅极电荷为20nC 的 MOSFET 来驱动我的螺线管。 我包含了一个10欧姆的栅极导通电阻器。 MOSFET 允许的最大开通时间为最大开关频率的2%至5%。 此外、我不能使用单独的辅助电压;它只能从内部电荷泵运行。

此外、我可以将自举电容器保持在2nF 至10nF 的范围内。 请告诉我 最大  我可以采用这些考虑因素运行的开关频率

请尽早回复。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    请使用公式17计算最大开关频率