请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS4811-Q1 您好、TI 团队、
我在新项目中使用的是 TPS48110。 在此项目中、我需要以特定的开关频率切换螺线管负载。 对于此应用、我选择了一个总栅极电荷为20nC 的 MOSFET 来驱动我的螺线管。 我包含了一个10欧姆的栅极导通电阻器。 MOSFET 允许的最大开通时间为最大开关频率的2%至5%。 此外、我不能使用单独的辅助电压;它只能从内部电荷泵运行。
此外、我可以将自举电容器保持在2nF 至10nF 的范围内。 请告诉我 最大 我可以采用这些考虑因素运行的开关频率 。
请尽早回复。
提前感谢!