This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:NC 引脚连接建议

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25145, LM5146, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352063/lm5146-nc-pin-connection-advice

器件型号:LM5146
主题中讨论的其他器件:LM25145LM5145

在该控制器的参考 PCB 设计文件中、NC 引脚都接地。 但数据表显示"无电气连接"。 在参考设计中、将这些引脚接地背后的原因是什么、NC 引脚是否应该接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    继续将这些引脚连接到 IC 的接地覆铜处、因为这样可以改善散热。 在这种情况下(LM5146/LM5145/LM25145)、内部没有"电气连接"。 对于模棱两可的情况、很抱歉。

    此致、

    时间