This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2981:我可以偏置 GND 引脚以使输出上升吗?

Guru**** 1546410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A24
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351705/lp2981-can-i-bias-the-gnd-pin-to-bring-the-output-up

器件型号:LP2981
主题中讨论的其他器件: TPS7A24

假设我有 5V 器件 LP2981-50DBVR。 我是否可以偏置 GND 引脚(例如在它和 GND 之间使用具有0.5V Vf 的肖特基二极管)并使其为5.5V? 性能是否会下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    请允许我在2-3个工作日内回复您的问题。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了澄清一下、您是否想在 OUT 和 GND 之间使用肖特基二极管?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 肖特基(借助类似20K 的电阻器、从 Vin 向二极管 A 提供额外电流;二极管同样位于 GND 引脚和 GND 之间)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 请允许我在几个工作日内与同事澄清问题。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    预期值等类似情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 GND 引脚上的电压在电路中可以移动。 我相信 GND 引脚上的任何噪声都会出现在输出电压中、因为基准在移动。 因此、除了要滤除的噪声外、噪声不应低于 Vin 噪声。 如果噪声对于您的应用是强制的、我们不建议继续进行此设计。 如果尝试进入 GND 引脚的电流过大、但电压超过二极管上的阈值电压、则此设计应重新路由流经二极管的过量电流。 反过来、这可以避免器件损坏。 如果您打算对 GND 引脚进行 RC 滤波、则可以在输入上放置滤波器。

    我认为在 GND 引脚上使用电位器的分压器可能更容易将输出电压设置为所需的输出。 这并不是我们使用 LDO 的标准方式、但我对此事的看法如下。  

    TPS7A24器件是一种引脚对引脚器件 、具有与 LP2981:TPS7A24数据表、产品信息和支持相同的功能| TI.com

    该器件还具有一个 FB 电阻器网络、可实现可调节输出。 该器件可让您满足项目的5.5V 要求。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Hannah。